Other Parts Discussed in Thread: SM320F2808-EP, TMS320F2808
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SM320F2808-EP “线程”中讨论的其它部件: TMS320F2808
由于我们即将生产我们的产品,我们注意到 SM320F2808-EP 的可用性不是很高。 是否有类似的产品具有以下功能?
- 额定温度为-55°C (与系统人员交谈后,-40°C 可接受)
- 1个 I2C
- 1x eCAN (启用 SCC 模式-尽管我们可以为非 SCC 模式重新映射邮箱)
- 看门狗
- 3个 SPI (2个可能足够)
- 3个 ADC,32K-64K 闪存(优于64K)
- 12个附加 GPIO
- 任务计时器