This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F2808-EP:部件可用性

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: SM320F2808-EP, TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1082861/sm320f2808-ep-part-availability

部件号:SM320F2808-EP
“线程”中讨论的其它部件: TMS320F2808

由于我们即将生产我们的产品,我们注意到 SM320F2808-EP 的可用性不是很高。 是否有类似的产品具有以下功能?

  • 额定温度为-55°C (与系统人员交谈后,-40°C 可接受)
  • 1个 I2C
  • 1x eCAN (启用 SCC 模式-尽管我们可以为非 SCC 模式重新映射邮箱)  
  • 看门狗
  • 3个 SPI (2个可能足够)
  • 3个 ADC,32K-64K 闪存(优于64K)
  • 12个附加 GPIO
  • 任务计时器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰弗里

    几乎所有产品都存在需求>供应限制,这些限制将持续到2023年。

    SM 高可靠性部件的生产量当然要小得多,因此,如果您可以使用 TMS320F2808等工业部件,则有更好的机会在市场上找到其中的一些部件。  没有比我可以建议的任何特定设备更好的可用性,这将是一致的或值得重新设计的。