This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:HVMTR 高压套件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, CCSTUDIO, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1082437/tmdshvmtrinspin-hvmtr-high-voltage-kit

部件号:TMDSHVMTRINSPIN
“线程”中讨论的其它部件: CCStudioMOTORWARE

 我今天已经获得了 TMDSHVMTRINSPIN 板并进行了测试。 我已经根据文档“GUI 快速入门指南:InstaSPIN_FAC_F2806xM”和“HVMTR Rev 1p1 Hardware Quick Start Guide”检查了所有连接。 我尝试了以下两种方法:

五,J2.

1.对于直流总线输入(推荐):请勿填充 J2和 a.将50-350V 直流电源从 BS6连接到 BS5

2.对于交流输入:填充 J2桥接器-中间5.

a.将香蕉电缆从 BS5连接到 BS1

b.将交流电源线连接到 P1

因此,只要我刚刚启动 InstaSPIN_FOC_F28069xM,我就会收到以下消息:

正在重新启动程序模型...
正在初始化目标:C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_FOC_F2806xM\AppConfig.CCXML
连接目标:德州仪器(TI) XDS100v2 USB Emulator_0/C28xx
sun.org.mozilla.javascript.internal.WrappedException: wrapped com.ti.CCStudio.scripting.environment.ScriptingException:Error connecting to the target:emulation failure occurred (<Unknown sources>#14) in <未知来源> at line number 14Restart completed (连接到目标时出错:在行号为14Restart 完成时发生仿真故障(<Unknown sources

我尝试使用 CCS 连接到控制器,目标配置可以在其中识别目标,但无法成功运行 InstaSPIN-FOC。

可以帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该补充一点,我已经在电路板站上插入了 F28069M ISO 控制卡,并通过 J1(隔离 JTAG )进行了连接。 我只是附加了图片以显示我的联系。

    我还检查了以下所有文件,无法找出问题所在。

     qsg_hw_cncd28069miso.pdf

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\control\f28066\docs

     QSG_HW_hvmtr_r1p1.pdf,

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\drive\hvkit_rev1p1\docs (默认情况下安装 motorware)

     readmefirst_instaspin_motor_kits.pdf

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\kits\docs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahshid 您好,请确保所有电源都完好无损,首先要验证的是在设备管理器中检测 XDS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,我今天刚刚关闭并重新打开 GUI 进行 insta_spin,它可以初始化电机。 我确保直流总线电压至少为50V。 此外,当我要打开 InstaSPIN_FOC 时,CCS 调试会话应该关闭,否则我会收到该错误。