“线程”中讨论的其它部件: CCStudio, MOTORWARE
我今天已经获得了 TMDSHVMTRINSPIN 板并进行了测试。 我已经根据文档“GUI 快速入门指南:InstaSPIN_FAC_F2806xM”和“HVMTR Rev 1p1 Hardware Quick Start Guide”检查了所有连接。 我尝试了以下两种方法:
五,J2.
1.对于直流总线输入(推荐):请勿填充 J2和 a.将50-350V 直流电源从 BS6连接到 BS5
2.对于交流输入:填充 J2桥接器-中间5.
a.将香蕉电缆从 BS5连接到 BS1
b.将交流电源线连接到 P1
因此,只要我刚刚启动 InstaSPIN_FOC_F28069xM,我就会收到以下消息:
正在重新启动程序模型...
正在初始化目标:C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_FOC_F2806xM\AppConfig.CCXML
连接目标:德州仪器(TI) XDS100v2 USB Emulator_0/C28xx
sun.org.mozilla.javascript.internal.WrappedException: wrapped com.ti.CCStudio.scripting.environment.ScriptingException:Error connecting to the target:emulation failure occurred (<Unknown sources>#14) in <未知来源> at line number 14Restart completed (连接到目标时出错:在行号为14Restart 完成时发生仿真故障(<Unknown sources
我尝试使用 CCS 连接到控制器,目标配置可以在其中识别目标,但无法成功运行 InstaSPIN-FOC。
可以帮我解决这个问题吗?