This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHXL-F28379D:LAUNHXL-F28379D ePWM 引脚

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMDSCNCD28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1082681/launchxl-f28379d-launchxl-f28379d-epwm-pins

部件号:TMDSDOCK28379D
“线程:sysconfigTMDSCNCD28379DC2000WARE”中讨论的其它部件

 我正在使用 F283798D 板,我无法识别板上的 epwm7 t ePWM 12 ...请说明板上这些 ePWM 的引脚编号是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您使用的是 F28379D LaunchPad 还是 controlCARD 评估板?

    最佳

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28379D 启动板  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是我的主板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不确定是否将 epwm7到 ePWM 12导出到 PCB 上的引脚上。

    您可以在此处找到 LaunchPad 的引脚定义, 网址为 https://www.ti.com/lit/pdf/sprui73。 "P"标签表示连接到相应 LaunchPad 引脚的 F2837x 器件引脚。 然后,您可以检查 F2837x 数据表以查看每个设备引脚上的信号,或者为此使用 sysconfig 工具。

    最佳

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们不会作为输出显示在 launchpad...ca上,因为我以其他方式使用它们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    执行 TMDSDOCK28379D

    F28379D Delfino 实验板套件具有所有 ePWM 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TMDSCNCD28379D 无疑会产生比 LaunchPad 更多的设备针脚,我认为它可能会将所有 ePWM 信号输出到连接器。

    您可以通过查看 C2000WARE 目录下的“TMDSCNCD28377D_180cCARD_PINOUT _R1_3.pdf”文件来检查它带来的设备 GPIO:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3

    最佳

    凯文