This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28033:断电后的 PWM 输出

Guru**** 2696465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1084990/tms320f28033-pwm-output-after-power-drop

部件号:TMS320F28033
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,专家,

我有一位客户想要测试断电情况。

因此,它们将功率从3.3V 降至2.8V。

我知道它已经低于我们建议的电压。  

当电压达到2.8V 时,DSP 将崩溃,DSP 的 ePWM 端口的输出级别将从高变为低。 他们希望 PWM 迅速变低

在此过程中,PFC_MOS 试管的重量仍然很高,大约为600。  

Green- C2000 PWM, blue - Vgs

他们希望在芯片电源异常/崩溃后了解 ePWM 设计的默认状态,

600us 周期是否主要与芯片 ePWM 的内部电路有关。  

巴西

艾玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾玛,

    如果您将设备置于我们建议的工作条件之外,则很难说出 PWM 输出会发生什么情况。 现在,如果 BOR 已激活,则引脚应进入"恢复"状态。

    您能否确认 PWM 引脚上连接的部件是否有任何上拉电阻器?

    哪个针脚显示了这种行为? 默认情况下,某些针脚的上拉信号较弱。

    您能否观察 XRSn,以便我们可以看到何时以及是否发生了 BOR?

    此致,
    Cody