请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F280025 “线程:C2000WARE”中讨论的其它部件
大家好,团队
我们希望 通过 DMA 使用 SCI 通信,但我找不到 SCI DMA 触发源。 这是否意味着 DMA 不能以这种方式工作? 我还找到了另一种方法:在 SCI 模式下配置 LIN,这似乎可以由 DMA 支持。 我想知道你的建议。 非常感谢!
。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
我们希望 通过 DMA 使用 SCI 通信,但我找不到 SCI DMA 触发源。 这是否意味着 DMA 不能以这种方式工作? 我还找到了另一种方法:在 SCI 模式下配置 LIN,这似乎可以由 DMA 支持。 我想知道你的建议。 非常感谢!
。
您好,
感谢您的提问!
如您所述,SCI 外设不支持 DMA,但 LIN 外设对其 SCI 模式确实支持 DMA!
您可以尝试"LIN_ex3_sci_dma.c"示例,并告诉我这是否足以满足您的示例需要? 此示例可能与您的请求完全匹配!
它位于:
C2000Ware_version#\driverlib\f28002x\examples\lin\lin_ex3_sci_dma.c
此致,
文斯