This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:如何使用 UART DMA 通信(F280025)

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1086014/tms320f280025-how-to-use-uart-dma-communication-f280025

部件号:TMS320F280025
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

大家好,团队

我们希望 通过 DMA 使用 SCI 通信,但我找不到 SCI DMA 触发源。 这是否意味着 DMA 不能以这种方式工作? 我还找到了另一种方法:在 SCI 模式下配置 LIN,这似乎可以由 DMA 支持。 我想知道你的建议。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的提问!

    如您所述,SCI 外设不支持 DMA,但 LIN 外设对其 SCI 模式确实支持 DMA!

    您可以尝试"LIN_ex3_sci_dma.c"示例,并告诉我这是否足以满足您的示例需要? 此示例可能与您的请求完全匹配!

    它位于:

    C2000Ware_version#\driverlib\f28002x\examples\lin\lin_ex3_sci_dma.c

    此致,

    文斯