请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28379D 我正在使用 CLB_O_GP_REG 寄存器作为 TILE1的输入,我正在尝试通过 CPU2设置这些寄存器,是否可以使用 CPU2对这些寄存器的访问?
功能:
CLB_setGPREG (CLB1_BASE,1);
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 CLB_O_GP_REG 寄存器作为 TILE1的输入,我正在尝试通过 CPU2设置这些寄存器,是否可以使用 CPU2对这些寄存器的访问?
功能:
CLB_setGPREG (CLB1_BASE,1);