This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:访问 CPU2以访问 CLB 寄存器

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1086026/tms320f28379d-access-cpu2-to-clb-registers

部件号:TMS320F28379D
我正在使用 CLB_O_GP_REG 寄存器作为 TILE1的输入,我正在尝试通过 CPU2设置这些寄存器,是否可以使用 CPU2对这些寄存器的访问? 

功能:
  CLB_setGPREG (CLB1_BASE,1);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jose,

    是的,您可以使用 CPU2设置 CLB 的 GPREG。    在使用 CLB 之前,请确保 CPU2可以使用 sysctl_setPeripheralAccessControl()命令访问 CLB 外围设备。

    此致,

    彼得