请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28388D “线程:C2000WARE”中讨论的其它部件
您好,
我想使用 SFO 库来使用 ePWM 的高分辨率功能。
使用 SFO 库构建项目时出现以下错误(HR PWM 校准)。
'未解析的符号_ePWM,首先在..\SFS_V8_FPU_lib_build_c28_coff.lib<SFS_V8_FPU_lib_build_c28.obj>中引用
当我调用 SF()函数时会发生这种情况。 如果我对这一行进行注释,我可以成功地生成代码。
我正在使用 CCS 9.2.0,编译器 v21.6.0.LTS,C2000Ware 版本 SDK_2_00_01_00,COFF 格式
要使用库,我在项目中添加了以下文件,就像 C 文件一样:
- SFS_V8_FPU_lib_build_c28_coff.lib
- SFS_V8_FPU_lib_build_c28.lib
我按照 readme.txt 中描述的步骤操作,该步骤与 C2000Ware 库中的.lib 一起使用。
对问题有什么想法? 也许我在导入库时出错了?
谢谢,
亚得里安