This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用 SFO 库时出错

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1086748/tms320f28388d-error-while-using-sfo-library

部件号:TMS320F28388D
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

您好,

我想使用 SFO 库来使用 ePWM 的高分辨率功能。

使用 SFO 库构建项目时出现以下错误(HR PWM 校准)。

'未解析的符号_ePWM,首先在..\SFS_V8_FPU_lib_build_c28_coff.lib<SFS_V8_FPU_lib_build_c28.obj>中引用

当我调用 SF()函数时会发生这种情况。 如果我对这一行进行注释,我可以成功地生成代码。

我正在使用 CCS 9.2.0,编译器 v21.6.0.LTS,C2000Ware 版本 SDK_2_00_01_00,COFF 格式

要使用库,我在项目中添加了以下文件,就像 C 文件一样:

  • SFS_V8_FPU_lib_build_c28_coff.lib
  • SFS_V8_FPU_lib_build_c28.lib

我按照 readme.txt 中描述的步骤操作,该步骤与 C2000Ware 库中的.lib 一起使用。

对问题有什么想法? 也许我在导入库时出错了?

谢谢,

亚得里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚解决了这个问题。 这是一个愚蠢的错误:我宣布 ePWM 指针为局部变量而不是全局变量。

    对不起,