This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:TMS320C28x 定点 DSP 库支持的芯片

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1086029/tms320f28062-tms320c28x-fixed-point-dsp-library-supported-chips

部件号:TMS320F28062
“线程”中讨论的其它部件:C2000WARE

您好,

我们一直在将 C2000Ware 中的定点 DSP 库与 TMS320F28075S 一起用于 FFT 计算。

TMS320F28062上是否也可以使用此库? 我注意到 C2000Ware 3.03中有一个文件夹库\DSP\FixedPoint\c28 (带有编译的.lib)和一个设置为通用 C28x 器件的项目文件,它是否真的不需要重新编译?

谢谢你,

吉里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉里  

    您的查询已转发给专家,您将很快得到回复。

    此致

    西达尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,磁带库将与任何带有 FPU32的设备配合使用。 您可以使用同一个库。 您是否面临任何问题?

    山塔努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有问题,我们只是在考虑解决方案的替代方案。 谢谢你。