请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28062 “线程”中讨论的其它部件:C2000WARE,
您好,
我们一直在将 C2000Ware 中的定点 DSP 库与 TMS320F28075S 一起用于 FFT 计算。
TMS320F28062上是否也可以使用此库? 我注意到 C2000Ware 3.03中有一个文件夹库\DSP\FixedPoint\c28 (带有编译的.lib)和一个设置为通用 C28x 器件的项目文件,它是否真的不需要重新编译?
谢谢你,
吉里