This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379DPTP HLQFP-176封装的推荐风扇输出

Guru**** 2508445 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, TMDSCNCD28379D, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1086836/tms320f28379d-recommended-fanout-for-tms320f28379dptp-hlqfp-176-package

部件号:TMS320F28379D
线程中讨论的其他部件:LAUNSCHXL-F28379DTMDSCNCD28379D

大家好,团队

 LAUNCHXL-F28379D Launchpad 和 TMDSCNCD28379D controlCARD 使用的是 TMS320F28379D 的 NFBGA 封装。  我们的客户希望确认我们是否有 针对 TMS320F28379DPTP 的推荐风扇。 封装为 HLQFP-176,散热垫位于设备底部。  

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛,

    我正在研究这个问题,我们在 DS 中有一些关于电源/接地和模拟的一般准则,但我们会看到我们是否有更具体的起点。  请给我另一天回复。

    最佳

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马修,

    我们将等待您的更新。

    谢谢,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛,

    我们没有任何参考设计可用于这种精确的装置,但我认为以下(以及上面提到的现有 BGA PCB)应该是一个良好的开端:

    1)我们在 以下网站上发布了最新设备的硬件设计指南:https://www.ti.com/lit/spracz9

    2)我认为 ,https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD280049C 将为基于 TQFP 的设计(与 F2837xD 器件处于同一代)提供一些很好的路由/布局。

    请告诉我,我们是否可以提供更多帮助。

    最佳

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 马修,

    非常感谢您提供的这些信息。

    此致,

    丹尼洛