This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:用于 TMS320F28379D 和 UART CTS/RTS 线路的 SDRAM

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1086006/tms320f28379d-sdram-for-tms320f28379d-and-uart-cts-rts-lines

部件号:TMS320F28379D

大家好,

我一直在尝试将  TMS320F28379D 控制器用于我的一个应用。 我确实检查  了 LAUNSCHXL-F28379D 原理图的参考 设计。

我对 TMS320F28379D 控制器有以下问题,因为它对我来说是一个新平台。  

 1)我们的应用程序不需要太多的 SRAM 大小。 但如果我需要使用 SDRAM (最小尺寸),这是首选供应商和 MFGR 部件号。

我在 TI 网站或链接中看不到任何使用 SDRAM 的参考设计。 请提供是否有。 我需要最小尺寸。  

2)如果未使用 SDRAM,我可以将 SDRAM 的这些引脚(地址和数据线路) 用作 GPIO 以进行任何控制。 (直流控制)

3)这里 UART 被称为 SCI。 但我正在搜索 UART 通信的 RTS/CTS 信号(握手模式)。  数据表上没有任何内容。

有人能在这里推荐我吗? 哪个引脚可用作 UART 的 RTS/CTS?  

请提前感谢。  

曼努纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manjunath,

    可以帮助回答您的问题1和2。

    [引用 userid="516190" url="~ë/support/micro控制 器/CC2000 -微控制器组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1086006/tms320f28379d-SDRAM-用于 tms320f28379d 和-UART-CTS-RTS-lines "]

    3)这里 UART 被称为 SCI。 但我正在搜索 UART 通信的 RTS/CTS 信号(握手模式)。  数据表上没有任何内容。

    有人能在这里推荐我吗? 哪个引脚可用作 UART 的 RTS/CTS?  

    [/引用]

    SCI 模块仅处理硬件中的 RX 和 TX,因此您只需将 RTS,CTS 信号连接到 GPIO 并使用软件进行控制。

    此致,

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="516190" url="~ë/support/micro控制 器/CC2000 -微控制器组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1086006/tms320f28379d-SDRAM-用于 tms320f28379d 和-UART-CTS-RTS-lines "]

     1)我们的应用程序不需要太多的 SRAM 大小。 但如果我需要使用 SDRAM (最小尺寸),这是首选供应商和 MFGR 部件号。

    我在 TI 网站或链接中看不到任何使用 SDRAM 的参考设计。 请提供是否有。 我需要最小尺寸。  

    [/引用]

    请参阅本 应用说明。  

    [引用 userid="516190" url="~ë/support/micro控制 器/CC2000微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1086006/tms320f28379d-SDRAM-用于 tms320f28379d 和 UART-CTS-RTS-Lines ]2)如果没有使用 SDRAM 数据线路和 GPIO 地址线路,则可以将其用作这些数据控制引脚()。 (DC 控件)

    是的,默认情况下,所有数字引脚都处于 GPIO 模式。

    此致,

    维耶克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vivek。 您是否对 SDRAM 部件 MFGR 和部件号有任何建议? 最小尺寸应为 OK。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manjunath,  

    SDRAM 是标准接口,因此您应该能够选择任何 SDRAM 部件。 为供参考,您可以使用我在上一篇文章中提供的应用手册中提到的相同部件。

    此致,

    维耶克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考设计使用 SDRAM 设备- AS4C16M16SA-6TIN