大家好,
我一直在尝试将 TMS320F28379D 控制器用于我的一个应用。 我确实检查 了 LAUNSCHXL-F28379D 原理图的参考 设计。
我对 TMS320F28379D 控制器有以下问题,因为它对我来说是一个新平台。
1)我们的应用程序不需要太多的 SRAM 大小。 但如果我需要使用 SDRAM (最小尺寸),这是首选供应商和 MFGR 部件号。
我在 TI 网站或链接中看不到任何使用 SDRAM 的参考设计。 请提供是否有。 我需要最小尺寸。
2)如果未使用 SDRAM,我可以将 SDRAM 的这些引脚(地址和数据线路) 用作 GPIO 以进行任何控制。 (直流控制)
3)这里 UART 被称为 SCI。 但我正在搜索 UART 通信的 RTS/CTS 信号(握手模式)。 数据表上没有任何内容。
有人能在这里推荐我吗? 哪个引脚可用作 UART 的 RTS/CTS?
请提前感谢。
曼努纳斯