请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28.0025万C 您好,专家
我正在研究28.0025万m‘s TRM (spruin7a),关于柱塞保护,我感到困惑:
3.11 .1.5 访问保护说:没有对读取 访问的保护,因此始终允许从有权访问该RAM块的所有主服务器读取。
但为什么 “3.11 .1.5 .3 CPU读取保护”中仍有一个部分? 在MAVFLG的注册中没有定义,如何操作或标记它?
祝你度过美好的一天~~