This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0025万C:关于RAM访问保护——CPU读取保护

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1089084/tms320f280025c-about-ram-access-protection-cpu-read-protection

部件号:TMS320F28.0025万C

您好,专家

我正在研究28.0025万m‘s TRM (spruin7a),关于柱塞保护,我感到困惑:

3.11 .1.5 访问保护说:没有对读取 访问的保护,因此始终允许从有权访问该RAM块的所有主服务器读取。

但为什么 “3.11 .1.5 .3 CPU读取保护”中仍有一个部分?   在MAVFLG的注册中没有定义,如何操作或标记它?

祝你度过美好的一天~~  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    “3.11  .1.5 .3 CPU读取保护”一节与 此设备无关。 我们将在下一个版本中更新此信息。 感谢您指出这一点。

    此致,

    Vivek Singh