请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8301-69M-Kit 尊敬的团队:
当客户测试lab02b例行程序时,电机运行平稳,可以观察鞍形波形。 观察每个测试点的输出波形,如下所示。
3套PWMxH/L之一:

测试下图中的3个测试点,波形如下所示:


以上所有波形是否正确? 特别是J11的输出,所有三个波形都是相同的,具有50 % 占空比。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
当客户测试lab02b例行程序时,电机运行平稳,可以观察鞍形波形。 观察每个测试点的输出波形,如下所示。
3套PWMxH/L之一:

测试下图中的3个测试点,波形如下所示:


以上所有波形是否正确? 特别是J11的输出,所有三个波形都是相同的,具有50 % 占空比。
此致
波形正确,但三相的占空比将根据运行速度,负载和电机控制而变化。 在本论坛中,我们将支持与特定设备相关的问题。 建议您查看一些有关电机控制和SVPMW主题的课本,或者 查看下面的培训材料。
https://training.ti.com/c2000-motorcontrol-training-series