This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-Kit:有关套件输出波形的问题

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1090039/drv8301-69m-kit-question-about-the-output-waveform-of-the-kit

部件号:DRV8301-69M-Kit

尊敬的团队:

当客户测试lab02b例行程序时,电机运行平稳,可以观察鞍形波形。 观察每个测试点的输出波形,如下所示。  

3套PWMxH/L之一:

测试下图中的3个测试点,波形如下所示:

以上所有波形是否正确?  特别是J11的输出,所有三个波形都是相同的,具有50 % 占空比。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形正确,但三相的占空比将根据运行速度,负载和电机控制而变化。 在本论坛中,我们将支持与特定设备相关的问题。  建议您查看一些有关电机控制和SVPMW主题的课本,或者 查看下面的培训材料。

    https://training.ti.com/c2000-motorcontrol-training-series