Other Parts Discussed in Thread: TMP235
主题中讨论的其他部件:TMP235
大家好,
我正在尝试了解如何将温度传感器TMP235连接到我的F2.8379万D启动板。
使用温度测量,我只想检测温度是否高于45V,然后应打开LED,如果低于40V,则应关闭LED。
目前我在附件中有原理图,因为如果没有连接MCU,我希望温度测量也能正常工作。 此外,我还想通过采样TMP235的输出电压来测量温度。 NET TEMP_SNS应连接到ADCINA1。
现在我想知道我的ADC输入是否需要1kOhM/680pF的RC。
我在启动板上以单端模式使用ADCINA1。
我可以要求您对此提供支持吗?
从下面提到的应用手册中,我不太确定如何调整。 我猜Rin应该是50欧姆,总R*C <40ns? 这是否意味着C必须为800pF?
An Overview of Designing Analog Interface with TM320F28xx/28xxx DSC (修订版 a)(TI.com)
非常感谢!
此致,
Gizem