This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:将TMP235连接到ADCINA1-外部RC滤波

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1089859/tms320f28379d-connecting-tmp235-to-adcina1--external-rc-filtering

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:TMP235

大家好,  

我正在尝试了解如何将温度传感器TMP235连接到我的F2.8379万D启动板。

使用温度测量,我只想检测温度是否高于45V,然后应打开LED,如果低于40V,则应关闭LED。

目前我在附件中有原理图,因为如果没有连接MCU,我希望温度测量也能正常工作。 此外,我还想通过采样TMP235的输出电压来测量温度。 NET TEMP_SNS应连接到ADCINA1。

现在我想知道我的ADC输入是否需要1kOhM/680pF的RC。

我在启动板上以单端模式使用ADCINA1。

我可以要求您对此提供支持吗?

从下面提到的应用手册中,我不太确定如何调整。 我猜Rin应该是50欧姆,总R*C <40ns? 这是否意味着C必须为800pF?

 An Overview of Designing Analog Interface with TM320F28xx/28xxx DSC (修订版 a)(TI.com)

非常感谢!

 

此致,

Gizem