This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:重建项目期间出错

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSHVMTRINSPIN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1088996/tmdshvmtrpfckit-error-during-rebuild-project

部件号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题中讨论的其他部件: C2000WARETMDSHVMTRINSPIN

我正在尝试使用TMDSHVMTRPFCKIT Piccolo F2.8035万运行电机。 我指 的是HVMotorCtrl+PFC (R 1.1) Kit How to Run Guide.pdf。 在HVMotorCtrl+PFC Kit的STEP软件安装项目步骤16之前,单击调试按钮后,将出现此错误。 此错误的含义是什么?  我该怎么办? 为了您的信息,我正在使用CCS v6。

IM尝试使用TMDSHVMTRPFCKIT运行感应电机。 我指的是HVMotorCtrl+PFC (R 1.1) Kit How to Run Guide (HVMotorCtrl+PFC (R笔记本电脑套件如何运行指南)。

错误如下所示。

它写的是'gmake:*** No rule to make target 'C:/ti/controlSUITE2_DMC Rev/device_support/F2803x/v122/DSP2803x_headers/DSP2803x_headers/DSP2803x_nonBIOS.cmd',2803,该2803该目标2803目标是'HVACI_scalar.out所需要的。'。 请帮我解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用电机控制SDK中的示例项目  

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经下载并安装了电机控制SDK ...没有指南...我不知道如何使用它。 在此之前,我只需参阅  HVMotorCtrl+PFC (R 1.1)工具包“如何运行指南”,其中存在一些错误。 我对此一无所知。 我是学生,这是我第一次使用TMDSHVMTRPFCKIT。 请引导我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于此, 您可以从C2000Ware_MotorControl_SDK_4_00_00\solutions\tmdshvmtrinsp\f28004x\CCS\sensorless_inf导2.8004万导入项目

     有关实验室的文档可在 C2000Ware_MotorControl_SDK_4_00_00\solutions\common\sensorless _excion\doc中找到

    有关硬件的文档可在 C2000Ware_MotorControl_SDK_4_00_00\solutions\tmdshvmtrinspin\docs中找到

    由于示例SW基于2.8004万x,请确保使用相同的- TMDSBNCD28.0049万C  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢navaneeth先生的关注。 但我的是Piccolo F2.8035万 controlCARD。如果我遵循该指南,它是否起作用?

    另外,C2000Ware_MotorControl_SDK和HVMotorCtrl+PFC (R 1.1)套件如何运行指南有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您有一个关于类似主题的新E2E查询,我将继续并关闭此线程。