This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万C:哪个示例用作BLDC电机的起点

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8320, DRV8353, DRV8353RS-EVM, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1090895/tms320f280049c-which-example-as-starting-point-bldc-motor

部件号:TMS320F28.0049万C
主题中讨论的其他部件:DRV8320DRV8353DRV8353RS-EVMC2000WARE-MOTORCONTROL-SDKC2000WARE

您好,

请提供一些建议。

[必填:]我们希望使用:f28.0049万C控制器,DRV8320或DRV8353以及15极(对) BLDC电机,我们希望在低速时使用扭矩进行控制。 24V供电。

根据您的网站,在低速和扭矩下,最好使用感应设置。 现在,我们的电机中有霍尔传感器。  

编辑:我们还提供了增量/正交编码器。

我们已尝试使用DRV8353RS-EVM板,未连接传感器。 通过示例程序,我们已经使电机旋转,但并不是很好。 与其它 TI电机项目(例如drv8320)相比,此设置使用 F2802x控制器。 我认为移植到f28.0049万C是一个真正的难题,因为它使用完全不同的库和项目设置,而f28.0049万C不提供这些库和项目设置。 示例代码很难找到。

现在,我们正在使用带有启动板f28.0049万C的BoostXL DRV8320RS。 我尝试了实验室和一些工作,但有些没有。 至少我得到了servo_drive_with can_f2.8004万x项目。 电动机旋转正常,大多数转速较高(这非常适合无传感器设置)。 但看起来不可能将霍尔传感器连接到该板上。 没有可用的示例软件。  

我找到了这个线程,但这是一个不同的硬件设置(在这些文档中引用的某些软件找不到)。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/89.8023万/boostxl-drv8320s-how-conect-hall-sensors</s>8320

我的直觉告诉我 ,BoostXL DRV8320RS配有启动板f28.0049万C,它最有可能成功地连接霍尔传感器并以扭矩低速运行电机(=我们想要的!)。

请建议/指导我使用和查看哪种示例软件,以便将霍尔传感器嵌入此类控制器的'A'项目中。 请指出一些有用的文档(如果有)。

旧电动机KM062 (BLDC电动机):

https://www.alliedmotion.nl/fileadmin/user_upload/amot/datenblaetter_kataloge/allied_motion_leaflet-kmhpdfamily_2021.0413万.pdf

此电机是否可与 f28.0049万C控制器和DRV8320或DRV8353配合使用?

因为在本主题中  :e2e.ti.com/.../3535550 83202520353.555万

 答复 Akila Sadhasivan

您的电机是什么类型? PMSM? ACIM? 请注意,F2.8004万x的instaSPIN-FOC仅支持PMSM。 如果您使用自己的电机,则需要根据电机的规格调整以下识别变量,确保电机在整个识别过程中平稳运行,而不会过电流和停转。

感谢Advace!

巴西,

Ruud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以 下载并安装最新的MotorControlSDK。 有一个新的通用电机控制实验室,包括基于F2.8002万x的感应式FOC (带有霍尔或编码器)和感应式(随InstaSPIN-FOC提供)。 此外,实验室还可以支持一套逆变器套件,包括带有F2.8002万x的DRV8353。  有关本实验的详细介绍可通过以下链接在实验用户指南中找到。 您可以按照指南将实验移植到您   使用的DRV8320或DRV8353的F2.8004万x上。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    通用项目和实验室用户指南:https://www.ti.com/lit/spruj26

    以下文件夹中的示例实验室项目:C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_<version>\solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x</s>2000 2.8002万