请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMDSHVMTRINSPIN 线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8069万M,
您好,
我最近购买 了TMDSHVMTRINSPIN套件。 我目前正在使用TMS320F2.8069万M controlCARD。 我正在编写自定义代码来控制逆变器,但当逆变器未连接负载时,我无法进行IPM开关。 我已按照快速入门指南中的说明设置跳线,并通过BS5和BS6为逆变器提供50 V DC。 是否有最小直流电压来组成IPM开关或 我是否需要设置一些额外的GPIO? 我按照在函数"HAL_setupGpios"(来自"proj_lab01b"项目的"hal.c"文件)中完成的方式设置GPIO。 目前我只使用PWM 1-2-3,通道A和B ( 信号到达黄色板,因为我可以用示波器看到它们)和 CLR信号,后者始终保持高电平。
提前感谢您的参与
Maximilian Graf