This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:不使用自定义代码进行切换

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1090668/tmdshvmtrinspin-no-switching-with-custom-code

部件号:TMDSHVMTRINSPIN
线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8069万M

您好,

我最近购买 了TMDSHVMTRINSPIN套件。 我目前正在使用TMS320F2.8069万M controlCARD。 我正在编写自定义代码来控制逆变器,但当逆变器未连接负载时,我无法进行IPM开关。 我已按照快速入门指南中的说明设置跳线,并通过BS5和BS6为逆变器提供50 V DC。  是否有最小直流电压来组成IPM开关或 我是否需要设置一些额外的GPIO? 我按照在函数"HAL_setupGpios"(来自"proj_lab01b"项目的"hal.c"文件)中完成的方式设置GPIO。  目前我只使用PWM 1-2-3,通道A和B ( 信号到达黄色板,因为我可以用示波器看到它们)和 CLR信号,后者始终保持高电平。

提前感谢您的参与

Maximilian Graf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maximilian,确保主板上的电源(15V,5V和3.3V)正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回复。 我刚刚检查了电源,似乎没有问题。 我为套件提供15 V直流电源。 还有什么我可以检查的吗?

    此致

    Maximilian Graf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我设法获得了IPM切换。 非常感谢您的支持。

    Maximilian Graf