This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8379万D:访问连接至LAUNCXL-F2.8379万D的EMIF DC板的SDRAM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1090849/launchxl-f28379d-access-to-the-sdram-of-emif-dc-board-connected-to-the-launchxl-f28379d

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

您好,

我们在访问EMIF DC扩展板的SDRAM时遇到一些问题。

通过使用Code Composer Studio的Gel功能,我们希望配置EMIF DC板的SDRAM,以便能够下载SDRAM中的可执行文件,并在F2.8379万D上使用CCS执行该文件。

从C2000Ware中给出的示例中,我们已经恢复 了位于“C:\ti\c2000\C2000Ware_3_01_00\DEVICE_support\f2837xd\examples\CPU1\EMIF_dc_CPU\cpu01”2000”的2837的CCS项目,以便能够访问SDRAM,但它不起作用。

此示例工作后,我们希望在CCS中创建GEL功能,以配置SDRAM访问。

您能否为我们提供一个与F2.8379万D兼容的功能CCS项目,以允许访问EMIF DC扩展板的SDRAM?

 

提前感谢您的支持。

 

François Le Borgne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们成功地运行了与SDRAM访问相关的项目,这是LAUNCHXL-F2.8379万D版本2.0 上没有连接0欧姆电阻的问题。

    现在,我们尝试访问SDRAM,而无需在DSP上运行任何程序,只需启动GEL功能来配置SDRAM访问。

    之后,它将使我们能够将程序下载到SDRAM中,并在SDRAM中运行它。

    似乎不那么容易,有人做过这种事情吗?

    François Le Borgne