主题中讨论的其他部件:C2000WARE,
您好,
我们在访问EMIF DC扩展板的SDRAM时遇到一些问题。
通过使用Code Composer Studio的Gel功能,我们希望配置EMIF DC板的SDRAM,以便能够下载SDRAM中的可执行文件,并在F2.8379万D上使用CCS执行该文件。
从C2000Ware中给出的示例中,我们已经恢复 了位于“C:\ti\c2000\C2000Ware_3_01_00\DEVICE_support\f2837xd\examples\CPU1\EMIF_dc_CPU\cpu01”2000”的2837的CCS项目,以便能够访问SDRAM,但它不起作用。
此示例工作后,我们希望在CCS中创建GEL功能,以配置SDRAM访问。
您能否为我们提供一个与F2.8379万D兼容的功能CCS项目,以允许访问EMIF DC扩展板的SDRAM?
提前感谢您的支持。
François Le Borgne