This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:20年后,TMS320LF2407A上闪存的可靠性和数据保留率是多少?

Guru**** 2906860 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2407A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1091936/tms320lf2407a-20-years-later-what-is-the-reliability-and-data-retention-of-flash-on-the-tms320lf2407a

部件号:TMS320LF2407A

您好,

我们正在调试使用TMS320LF2407A器件的返回嵌入式系统上的一些奇怪问题。  此设备大约在20年前进行了编程。  

我们是否应该考虑闪存中的比特可能随着时间推移而发生翻转(保留问题)?  

在这么长时间之前编程后,单位翻转的概率是多少?  

此外,我确实查看了您的可靠性数据应用说明(SPRA963B)中的适合率,但不清楚这是否包括闪存可靠性。   请澄清。  

www.ti.com/.../spra963b.pdf

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,

       SPRA963不能解决闪存可靠性/耐用性问题。 我已经联系了闪电专家。 请给我几天的时间来获得答案。 这是一个支持 非常有限的旧设备。

    1. 在另一个注释中,您是否有方法连接到设备? 即,您是否有CCDS510 3.3 和XDS510USB JTAG调试探头的工作副本?  
    2. 您是否有最初编程到设备中的COFF (.OUT )文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,

      以下是我们的闪存专家必须要说的话:

    "保留将始终取决于使用条件。  因此,我们需要深入了解自对阵列编程以来设备所处的条件。 但是,假设是标称条件(例如<85'C),位翻转的概率较低。  始终存在缺陷的可能性,但内在可靠性应该非常出色。

    既然你说自编程20年以来,我也假设这里没有循环阵列, 即没有重新编程。  

    总之 ,位翻转的概率很低,但我不能完全排除导致低场泄漏现象的缺陷。”