你(们)好
在使用DSP坞站(2.8335万控制卡)时,控制卡上的LED突然熄灭。
坞站上的一个指示灯仍然打开。
如果我尝试在坞站上构建模型,MATLAB会说buid进程已成功完成,但现在控制卡上没有发光的LED。
我想知道控制是否已损坏?
请给出建议。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
在使用DSP坞站(2.8335万控制卡)时,控制卡上的LED突然熄灭。
坞站上的一个指示灯仍然打开。
如果我尝试在坞站上构建模型,MATLAB会说buid进程已成功完成,但现在控制卡上没有发光的LED。
我想知道控制是否已损坏?
请给出建议。
谢谢
先生
我尝试使用CCS studio连接主板,但CCS现在无法识别。
错误是_
连接到目标时出错:
(错误-151 @ 0x0)
连接过程中使用的FTDI驱动器功能之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多信息:没有插入XDS100,XDS100序列号无效,
XDS100 EEPROM空白,FTDI驱动程序缺失,USB电缆故障。
使用'commen/uscif'中的xds100serial命令行实用程序
用于验证XDS100是否可以定位的文件夹。
(仿真软件包6.0 .504.2)
请建议我现在可以做些什么。
是否需要更换控制卡(F2.8335万)?
谢谢
Satwant,
请检查主板版本的示意图,并找到5V,3.3V和1.8V的测试点。 与坞站类似,找到5V电源并检查电压。 我不确定您拥有哪个版本的controlCARD和基站,因此我无法准确告诉您要在哪里查看。 如果您共享版本号,我可以为您提供更多帮助。 这些内容将写在板的丝网印刷面上。
您是否可以访问另一张控制卡? 如果是,请尝试连接到坞站上的设备。如果您有一个好的主板可供比较,您可以缩小哪个主板可能出现问题的范围。
先生
在我们的第一个实验套件拆卸之后,我们购买了新型TMS320F2.8335万。
现在我的新实验板出现了问题。
几天前,我关闭了新主板的运行状态,但今天,当我将其插入笔记本电脑时,它无法正常工作。
也就是说,每次将其插入笔记本电脑时, 坞站上的LD1和控制卡上的LD1都会亮起4次,然后停止。
您能就此问题提供帮助吗?
现在我要总结一下我以前的主板和新主板的哪个部件(控制卡/坞站)不工作。
请告诉我您需要的信息。
谢谢