This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:2.8335万控制卡状态

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/571283/tms320f28335-28335-control-card-status

部件号:TMS320F2.8335万

你(们)好

在使用DSP坞站(2.8335万控制卡)时,控制卡上的LED突然熄灭。

坞站上的一个指示灯仍然打开。

如果我尝试在坞站上构建模型,MATLAB会说buid进程已成功完成,但现在控制卡上没有发光的LED。

我想知道控制是否已损坏?

请给出建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satwant,

    您是否尝试使用CCS直接连接到设备? 尝试连接到设备,并加载简单的示例代码(如闪烁的示例)。

    如果您甚至无法连接到设备,您可能需要使用万用表检查电源电压。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生  

    我尝试使用CCS studio连接主板,但CCS现在无法识别。

    错误是_

    连接到目标时出错:
    (错误-151 @ 0x0)
    连接过程中使用的FTDI驱动器功能之一
    返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
    更多信息:没有插入XDS100,XDS100序列号无效,
    XDS100 EEPROM空白,FTDI驱动程序缺失,USB电缆故障。
    使用'commen/uscif'中的xds100serial命令行实用程序
    用于验证XDS100是否可以定位的文件夹。
    (仿真软件包6.0 .504.2)

    请建议我现在可以做些什么。

    是否需要更换控制卡(F2.8335万)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satwant,

    您是否能够解决此问题? 您是否测量了板上的电压? 您是否可以使用o示波器监控器件的JTAG信号和XRSn?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,问题仍然存在。 实际上只有一个LED (板)开启, 我不知道从哪一点测量电压。

    板卡和控制卡是否有安全的机会。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satwant,  

    请检查主板版本的示意图,并找到5V,3.3V和1.8V的测试点。 与坞站类似,找到5V电源并检查电压。  我不确定您拥有哪个版本的controlCARD和基站,因此我无法准确告诉您要在哪里查看。  如果您共享版本号,我可以为您提供更多帮助。 这些内容将写在板的丝网印刷面上。

    您是否可以访问另一张控制卡? 如果是,请尝试连接到坞站上的设备。如果您有一个好的主板可供比较,您可以缩小哪个主板可能出现问题的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    撒旦。

    如果您已解决问题,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生
    实际上,我们订购了一个新套件(DSP TMS320F2.8335万实验套件)。
    我害怕在新的坞站使用旧的控制卡,这可能会使我们的新坞站变质。
    这就是我留下这个问题的原因。
    如果可以在更短的时间内,更简单地完成某项工作,请告诉我。
    如果您需要更多信息,请告诉我

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satwant,

    您是否能够检查给您带来问题的主板? 正如我在上一篇文章中所说的,您可以查看主板示意图并检查各种电源上的电压是否正确。

    您是否收到了新套件? 它是否能为您正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生

    在我们的第一个实验套件拆卸之后,我们购买了新型TMS320F2.8335万。  

    现在我的新实验板出现了问题。

    几天前,我关闭了新主板的运行状态,但今天,当我将其插入笔记本电脑时,它无法正常工作。

    也就是说,每次将其插入笔记本电脑时, 坞站上的LD1和控制卡上的LD1都会亮起4次,然后停止。

    您能就此问题提供帮助吗?

    现在我要总结一下我以前的主板和新主板的哪个部件(控制卡/坞站)不工作。

    请告诉我您需要的信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satwant,

    在论坛上很难诊断董事会的问题。 您可以提供的任何其他信息都将很有帮助。 自上次通电后是否重新定位了设置? 如果是,是否遵循了正确的ESD协议以确保安全?

    对接站和controlCARD上的LD1应始终保持亮起,因为它们直接连接到电源。
    您是否能够连接到设备?
    一段时间后,设备是否会变得很烫手? -可能表示设备故障
    如果您使用台式电源,您是否观察到板上的电流消耗升高?
    检查电源电路是否存在任何问题。 有短裤吗? 部件损坏? -可能表示主板出现故障

    我建议您仔细查看主板和示意图,并查找任何问题。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生,我会定期从主设置位置删除设备。 关闭主板后,我断开连接并将其置于安全位置。
    上周五成功通电,今天首次试车遇到问题。 我不知道ESD协议(提供更多信息)。

    当我将设备连接到笔记本电脑时,笔记本电脑屏幕上会出现弹出消息,表明设备出现类似故障。
    两个LD1总是发光4次,然后停止,这是否意味着什么?
    即使卸下控制卡,底座状态LD1也会发出四次光。

    同样在我以前的主板中,坞站上的LD1保持发光,但控制卡上的LD1未发光。
    我是否应该检查以前坞站上的新控制卡。
    另外还介绍了如何跟踪电源电路/板/原理图。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否仅通过USB电缆为控制卡供电? 您是否尝试使用5V电源为主板供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,USB线缆出现故障。我尝试使用其他USB线缆,现在没问题。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很高兴听到您已经弄清楚了。

    要回答您的问题:
    ESD =静电释放- en.wikipedia.org/.../Electrostatic_discharge

    要检查电源,您可以使用万用表检查短路和电压是否可能表明电路中的某个位置存在问题。 您必须分析电路以确定您正在测量的预期值。

    由于已回答此帖子,请为任何新的和不相关的问题创建一个新帖子。

    谢谢!
    标记