This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:PowerSuite main.cfg为空

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573887/tms320f28377s-powersuite-main-cfg-is-empty

部件号:TMS320F2.8377万S
主题中讨论的其他部件:TIDM-1000PowerSuitecontrolSUITE

您好,C2000冠军

我在 CCS 7中加载了PFC 3PH:维也纳整流器(TIDM-1000)解决方案,但main.cfg GUI显示为空,脚本除外。

请帮助检查问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,

    1.检查是否安装了GUI Composer。 运行PowerSuite项目需要GUI Composer。 要在CCS中安装GUI撰写器,请转至View->CCS App Center。 您应该会在Code Composer Studio Add-ons下看到GUI Composer。 如果显示“最新”,则表示您已安装GUI编写器。 否则,选择它并单击“安装软件”。 这将下载GUI编写器并将其安装到您的计算机上。

    2.检查CCS内部是否安装了PowerSuite:

    在CCS中创建“新工作区”。 当工作区打开时,Code Composer Studio将自动发现PowerSuite并要求您进行安装。 选择是以安装PowerSuite。 更改生效需要重新启动CCS。

    要验证是否正确安装了PowerSuite,请转至“Windows ->首选项-> Code Composer Studio -> RTSC ->产品”,您将看到“安装的产品”下列出了PowerSuite。

    如果没有,请单击“安装新的”并浏览到“controlSUITTE\PowerSuite\[version]",然后选择安装。

    这将安装PowerSuite并要求您重新启动CCS工作区。

    您需要版本v1_06_00_00或更高版本的PowerSuite才能运行此示例。  

    您还可以通过单击Help (帮助)-> Installation details (安装详细信息)中的Inside CCS (CCS内部)来验证是否已安装PowerSuite  

    请告诉我们上述两项是否不能解决问题,并查看列表中的PowerSuite (IDE客户端)是否显示了正确的版本。  

    上述信息也在资源管理器的常见问题解答部分中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manish
    在CCS内部安装Composer后,它现在就可以工作了! 谢谢您!

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Manish Bhardwaj"]

    Eric,

    1.检查是否安装了GUI Composer。 运行 PowerSuite 项目需要GUI Composer。 要在CCS中安装GUI撰写器,请转至View->CCS App Center。 您应该会在Code Composer Studio Add-ons下看到GUI Composer。 如果显示“最新”,则表示您已安装GUI编写器。 否则,选择它并单击“安装软件”。 这将下载GUI编写器并将其安装到您的计算机上。

    2.检查 CCS内部是否安装了PowerSuite:

    在CCS中创建“新工作区”。 当工作区打开时,Code Composer Studio将自动发现 PowerSuite 并要求您进行安装。 选择是以安装 PowerSuite。 更改生效需要重新启动CCS。

    要验证 是否 正确安装了PowerSuite,请转至“Windows ->首选项-> Code Composer Studio -> RTSC ->产品”,您将看到 安装的产品”下列出了PowerSuite。

    如果没有,请单击“安装新的”并浏览到“controlSUITTE\PowerSuite\[version]",然后选择安装。

    这将安装 PowerSuite 并要求您重新启动CCS工作区。

    您需要 版本v1_06_00_00或更高版本的PowerSuite 才能运行此示例。  

    您还可以通过 单击Help (帮助)-> Installation details (安装详细信息)中的Inside CCS (CCS内部)来验证是否已安装PowerSuite  

    请告诉我们上述两项是否不能解决问题,并查看 列表 中的PowerSuite (IDE客户端)是否显示了正确的版本。  

    上述信息也在资源管理器的常见问题解答部分中。  

    [/引述]

    大家好,

    我很抱歉利用Eric的主题,但即使您的所有要点都已勾选,我也遇到了相同的问题。

    我可以添加更多的接收:当我右键单击main.cfg => Open with => XGConf时,我可以在空窗口前看到一个(非常快)加载栏。

    您还有其他建议吗?

    非常感谢,

    热雷梅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeremy,

    嗯...请看上面的

    e2e.ti.com/.../60.0473万

    查看是否有任何解决问题的方法。

    您正在使用什么XDC工具... ?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试转到新工作区,导入项目并尝试打开GUI。 您也可以重命名项目并执行导入步骤,而不更改工作区。 我曾经有过这样的经历:项目被某种程度的修正,而新的启动解决了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish,Hi ProgrammableSolution,您好!

    感谢您的回答,但问题仍然存在。 我几乎和马都桑的话题一样:

    CCS:7.1 .0.0.0016万
    XDC:3.31 .0.24 或3.32 .1.22 或3.50 .1.12
    PowerSuite:7.24 .0.04
    编译器:TI v 16.9 .1.LTS或6.4 v.6
    Windows 7

    我可以补充两个事实:
    1-在“查看”菜单中,我有GUI composer标记,我可以选择“Designer (online)”,但其他标记为空(“Applications”和“Applications v1”)。 GUI上的设计器在应用程序中心是最新的。

    2-我安装了CCS 6.2 .0.0.005万 ,它可以与XDC 3.31 .0.24 一起使用。

    也许这些提示可以帮助你帮助我:)

    祝您度过美好的一天,
    热雷梅
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jeremy,

     我在安装CCS 7.2 .0.0.0012万 时也遇到了另一个问题。  

     您可能不想执行卸载部分。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/599965/2209507?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=F283*#2209507</s>59.9965万 220.9507万220.9507万

    我从计算机上卸载了所有CCS版本并安装了7.2 .0.0.0012万

    当我尝试编译时,我得到了  
    Product 'v com.devkits' 1.7 .0.00 当前未安装,并且没有兼容的版本。 请安装此产品或兼容版本。

    我转至window>Preferences>Code Composer Studio>Products Rediscover和IT PowerSuite 材料。
    PowerSuite 现在位于1.7 .0.00 ,缺少的#define VAC_typical 110不再丢失