主题中讨论的其他部件:MOTORWARE
我正在参与InstaSPIN-FOC Motorware实验室项目。
我有一个工作的标签2b,它给了我以下的汽车参数:
#define user_motor_rr (0.0)
#define user_motor_Rs (0.066)
#define user_motor_ls_d (0.0.0011万)
#define user_motor_ls_q (0.0.0011万)
#define user_motor_rated流量 (0.065)
#define user_motor_magniting_current (空)
#define user_motor_RES_EST_Current (2.0)(#define user_motor_RES_EST_
#define user_motor_IND_EST_current (2.0)
#define user_motor_MAX_current (5.0)
电动机运行得不错,但我担心
关于值,因为电机制造商将电机列为:
电机型号57HB94
线路对线路电阻0.135 欧姆
线对线工业0.2 MH
最大峰值电流40安培
杆数6.
额定转速3500
额定电压24 V
我的识别号码是否在正确的棒球场中,或者是否有问题?
我无法将USER_MOTOR_MAX_CURRENT设置为10 (或9)安培,软件
给我一个错误。 我的理解是,使用此套件,我应该能够瞄准10个杀伤人员地雷?
我将尽快获得更高电流的bootxl,因为我的目标是13 Amp (连续,最大40 Amp)。
在尝试 lab04时 ,电机运行良好,遵守 IqRef_A ,但即使在我加载电机时也是如此
到停转(或刚刚高于此值)时,电源仅指示2.5 Amps,告诉我这一点
有不正确的地方?
好的,需要开始周末,我想我可以自己解决这个问题,但我总是这样
认为在您继续工作时询问并不会有什么伤害...
谢谢,Kusti,祝您度过一个愉快的周末