请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28.0049万M 您好,Champs:
客户以前使用过F2.8035万,现在要评估F28.0049万M。 他们检查没有提到外设帧寄存器表的F28.0049万 TRM。 但是,F2.8035万系统控制(spruggl8c)中有一个外设框架寄存器部分。 请问我们在F28.0049万 TRM中是否有类似的部分? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Champs:
客户以前使用过F2.8035万,现在要评估F28.0049万M。 他们检查没有提到外设帧寄存器表的F28.0049万 TRM。 但是,F2.8035万系统控制(spruggl8c)中有一个外设框架寄存器部分。 请问我们在F28.0049万 TRM中是否有类似的部分? 谢谢你。