This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万M:F28.0049万M TRM中的外设帧寄存器部分

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576181/tms320f280049m-peripheral-frame-register-section-in-f280049m-trm

部件号:TMS320F28.0049万M

您好,Champs:

客户以前使用过F2.8035万,现在要评估F28.0049万M。 他们检查没有提到外设帧寄存器表的F28.0049万 TRM。 但是,F2.8035万系统控制(spruggl8c)中有一个外设框架寄存器部分。 请问我们在F28.0049万 TRM中是否有类似的部分? 谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lisa:

    客户如何使用外围帧寄存器表中提供的信息。 我觉得这个信息对用户不是很有用,所以被删除了。

    此致,
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lisa,我们是否从客户那里得到了反馈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek,

    很抱歉迟到,客户没有反馈此配件。 我想客户只是想知道为什么从TRM中删除此部件。谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    抱歉,我得到了客户的回复,他提到他使用装配体开发SW。 在装配体中,有16位访问和32位访问。 因此,他们需要知道外设帧寄存器表。 能否提供F28.0049万M外设寄存器表? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek,

    请告诉我最新情况吗? 您需要更多信息吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lisa:

    用户需要检查外围设备部分以了解外围设备支持的访问类型。 外围设备连接在不同的总线(或帧,如您所指)上,具体取决于CPU/DMA可访问性,而不是16位/32位访问。 在此器件上,SPI/SCI/I2C/WD/NMIWD模块仅支持16位访问,而其他模块支持16位和32位访问。 最好也从TRM中的单个外围设备部分确认此信息。


    此致,
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek,

    感谢您的回复。 我查看数据表和TRM,只有ePWM部分提到外设总线为16位或32位访问。 在另一节中,它没有提到外设总线宽度。 请告诉我在哪里可以找到外围总线信息。 谢谢你