This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:TMS320F2.8335万

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573328/ccs-tms320f28335-tms320f28335

部件号:TMS320F2.8335万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

早上好,我正在做一个名为感应电机无传感器电压的项目。 我是第一次使用代码编写器studioV4。 我遵循TI随电机控制套件发送给我的说明。 当我在代码编写器中选择我的项目时,如下所示  

选择HVMotorCtrl+PFC的根目录。 这将是:“C:\TI\controlSUITE\development _kits\HVMotorCtrl+PFC_v 2.0 ”

它在代码编写器中显示以下信息

Managed Make项目文件错误

请帮我解决此错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能与您的问题无关,但我建议您将CCS更新到至少版本6.1 .................2-最新版本为7.x版,但到目前为止,6.1 的级别似乎是一个非常稳定的设置。 (顺便说一句,我过去对版本4的体验不好,这就是我建议您更新的原因。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是,按照Todd的建议,安装更新版本的CCS。 这可能会解决您的问题。

    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复。 但是,从TI收到的“如何运行指南”中有关我的项目的说明建议我安装代码编写器V4,本指南中有关软件设置的所有说明都与V4相关。 首先,我安装了代码编写器V7,并尝试按照说明操作,但它不起作用。 如果有人能给我发一份软件设置指南,并提供代码编写器V7,那会对我很有帮助。谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很遗憾,我们没有CCSv7的更新指南,但我建议使用标记为CCSv5的“如何运行指南”,它将更接近。 除某些选项命名外,CCS版本之间的大多数功能和操作都相同。

    要更熟悉CCS:
    processors.wiki.ti.com/.../Category:Code_Composer_Studio_v7
    processors.wiki.ti.com/.../Category:CCSv7_Training

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 首先,我安装了Code composer V7,并尝试从controlSUITE安装电机套件,但未成功。 V7没有以下选项" Connection–Texas Instruments XDS100v1 USB Emulator"。 但我会再试一次。谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    该连接在CCSv7中可用,我看到命名刚刚略有更改,请选择“Texas Instruments XDS100v1 USB Debug Probe”(德州仪器(TI) XDS100v1 USB调试探头)。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 今天我将再次安装V7并通知您。 非常感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我正在使用代码编辑器V7。 调试器模拟器是否有任何选项,或者在未连接硬件时是否有任何显示结果的选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有硬件模拟器,您必须连接硬件。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我从德州仪器(TI)购买了一个套件(HVMotorCtrl+PFC)。 我正在尝试下载与我的主板相关的软件TMS320F3.8335万。 但没有成功。 在代码编写器中调试会话时,大多数时候我都收到以下错误。  

    连接到目标时出错:

    (错误-1135 @ 0x0)

    调试探测器报告错误。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。

    (仿真软件包6.0 .407.3)

     

    请帮助我将软件安装到我的套件中。是否有任何最新版本的软件安装指南可供我完成项目,因为我只有两个工作时间来完成我的项目并向我的教师演示  

     

     

     

     

     

     

     

     

    谢谢你

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看此wiki processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    希望这能帮助您跟踪发现连接问题的原因。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑: 忽略我上一篇文章。  我没有看到此线程仍处于活动状态。

    此致,

    Adam Dunhoft