This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8021万:棕色问题-可能是电压波动不足

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/575379/tms320f28021-brown-out-issue---possibly-under-voltage-fluctuation

部件号:TMS320F2.8021万
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

大家好,

我有一位客户正在 使用TMS320F2.8021万PTT进行开发,他们 不断遇到褐色问题。  他们 认为这可能是电压波动引起的,主要是电压不足。

 

他们 的问题是:

  1. 为什么电压不足 UVLO未触发Piccolo复位/重新启动,而是关闭MCU?  有时会终止MCU。
  2.  当他们运行TI Uniflash工具来检查棕色的Piccolo时,它始终保留在闪存中。 第二个问题是为什么电压不足会损坏闪存?
  3. 是否有特殊命令或版本的Piccolo在电压下不会掉电?  

谢谢!

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kelvin,

    客户是否在所有设备上都遇到这种情况?

    1.如果电压降至低于BOR阈值,XRSn引脚应变低,设备将保持复位,直到电压返回工作范围,并在稍后从复位400us释放至800us (XRSn将切换回高电压)。 供油轨上的电压是否返回到工作范围?

    2.欠压事件不应损坏设备。 发生欠压事件时,请附加VDDIO,VDD和XRSn的范围捕获。 我怀疑该设备正在被EOS操作,可能会导致供油轨下降并触发重置,然后该设备无法恢复,但我需要查看示波器捕获。

    3.无法在此设备上禁用BOR。

    此外,如果您可以发送示意图进行快速查看,这也会有所帮助。 如果您不想公开共享,可以通过电子邮件发送。

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kelvin,

    我收到了示意图。

    这种情况是否发生在每台设备上? 如果执行电源循环,设备是否会再次工作或永久损坏?

    是否可以用范围捕获此事件? DMM读取速度不够快,无法准确地表示正在进行的w.r.t瞬变和XRSn切换。

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    在POR期间,客户捕获了另一个褐色的piccolo。

    CH1黄色为XRSn。

    CH2绿色为Vcc。

    似乎XRSn在掉电后保持较高。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kelvin,

    1.何时出现电压不足?
    2.在申请过程中,是否总是在同一时刻发生?
    3.在电压超出后,设备是否损坏?
    4.如果关闭并重新打开设备电源,设备是否正常工作?
    5.引导针脚是否设置为从闪存启动?

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    1.何时出现电压过低?

     不是很清楚。 它有时发生在电源循环时;有时发生在应用负载瞬态后。

     

    2.在申请过程中,是否总是在同一时刻发生?

     如果它们应用了瞬态负载,则这是相当一致的。

     

    3.在电压超出后,设备是否损坏?

    通常,它会销毁闪存中的操作代码。 他们不太确定设备是否损坏。  但在停电后,它不能正常工作。  他们使用JTAG对器件进行重新闪存,通常它可以恢复使用并执行正常操作。  但是,通常在几次电压耗尽后,该设备就会永久失效,并且 无法使用jJtag重新闪存重新激活。

     

    4.如果关闭并重新打开设备电源,设备是否正常工作?

     否

     

    5.引导针脚是否设置为从闪存启动?

    他们认为是这样。 请参见随附的引导PIN配置图片。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kelvin,您好!

    我想查看应用瞬态时的波形(在XRSn上触发,变低并显示VDDIO)。

    客户是否能够在XRSn和VSS之间的XRSn上添加100nF电容器? 这适用于XRSn引脚过滤。

    此外,启动引脚的设置方式使其偏置为2.64V而不是3.3V。 为什么选择此配置,您是否可以尝试用0欧姆电阻器替换R27和R28?

    此致,
    Adam Dunhoft