This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [MATLAB/Simulink]通过Concerto F28M35H52C1 M3将数据从主机PC发送至C28核心

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576529/matlab-simulink-sending-data-from-host-pc-through-concerto-f28m35h52c1-m3-to-c28-core

尊敬的各位

我正在尝试在主机PC和 控制卡上的两个内核之间交换数据,但M3内核似乎无法同时与C28和主机PC通信。

首先,我尝试了这些程序,以确保 M3 与C28通信时没有问题。

加载这些程序后,Concerto上的两个LED指示灯都闪烁。 所以我想M3可以成功地与C28通信。

然后,我尝试了这些程序来检查M3和主机PC之间的通信。

  

这些方案也取得了成功。 通过UDP将数据从主机PC发送到M3核心,我可以控制LED。

之后,我尝试将上述程序合并如下:

我希望通过从主机PC发送数据,可以同时控制两个LED。 但是,我只能控制其中一个。 由C28芯控制的LED始终亮起。

在这种情况下,M3和C28之间的通信似乎停止了。

UDP发送块和UART XMT块是否可以同时工作?  

如果是,如何解决问题?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kuan,

    我认为您需要联系Mathworks支持部门。

    有关支持链接,请参阅以下主题: e2e.ti.com/.../48.4814万

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuan,

    我不确定这里的答案。 请 联系MathWorks技术支持

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuan,

    我的开发团队对此进行了研究。  他们能够构建一个示例模型,该模型使用的数据流是从UDP从Host到M3核心,然后从M3核心到C28核心。  然后,我们可以 控制M3核心的一个LED闪烁,以及C28核心的另一个LED闪烁,以确定主机型号中设置的状态。

    所以我们看不到您所看到的问题。

    联系MathWorks技术支持, 以便我们调查您的型号。  我无法在  此处附加*。slx模型,因为它们不是E2E的有效文件类型,但我们的技术支持可以 联系开发人员并 为您提供这些文件。

    谢谢,

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Brian

    非常感谢您的回复。
    我将尽快联系MathWorks技术支持。
    请问我是否需要提供一些额外的资料,但我在这项质询中所发表的资料除外?

    另外,我是否可以通过电子邮件联系MathWorks技术支持?

    非常感谢您的帮助。

    此致,
    关申

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuan,

    您可以在线打开支持请求-只需单击绿色 的"创建请求"按钮,即可获取请求信息并将其输入我们的客户支持系统。

    https://www.mathworks.com/support/contact_us/?s_tid=sp_ban_cs

    谢谢,

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Brian

    我几天前已打开支持请求,但尚未收到回复。
    我担心您的团队无法收到我的请求,或者我在打开请求时出错了。
    是否有任何方法可以检查请求是否成功?
    谢谢你。


    此致,
    关申
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过直接消息联系我并提供您的服务信息-我将查找它并找出您未联系的原因。

    -b