This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MOTORWARE:INSTASPIN运动问题

Guru**** 2594660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576391/ccs-motorware-instaspin-motion-question

部件号:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我已通读了有关Instaspin运动控制器的文档,该控制器似乎是基于已识别的惯性运行的。 我目前正在与标准FOC控制器进行比较,并且想知道在负载发生显著变化的情况下如何最好地使用此控制器。

1.我的应用程序是用于推送辅助电动自行车,当道路坡度增大时,如果是FOC控制器,我只需增加系统增益。 对于INSTASPIN运动控制器,是否建议增加控制器带宽,甚至增加控制器动态设置惯性以实现相同结果?  

2.我看到控制器有限制/控制加速度和加速度的规定,以更改速度设定点,是否有某些功能在设定点误差较大时可以应用相同的约束(即,达到设定点后会发生此错误) 要防止现在只取决于设置的带宽的卡塞?

提前感谢您的帮助!

Steven  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Steven Shenker]1. 我的应用程序是用于推送辅助电动自行车,当道路坡度增大时,如果是FOC控制器,我只需增加系统增益。 对于INSTASPIN运动控制器,是否建议增加控制器带宽,甚至增加控制器动态设置惯性以实现相同结果?  [/引述]

    如果您正在执行速度控制,则在该操作期间不需要修改控制器带宽或惯性。  理想情况下,您具有固定惯性,即电机+车轮系统,控制器带宽是为您的应用充分调节速度的最佳值。  

    我还没有看到在一辆推拉式电动自行车上进行速度控制,其中大多数是扭矩控制。

    [报价用户="Steven Shenker]2. 我看到控制器有限制/控制加速度和加速度以更改速度设定点的规定,是否有某些功能在设定点误差较大时可以应用相同的约束(即在达到设定点后发生此错误) 要防止出现卡机现象,现在只取决于设定的带宽?[/QUOT]

    您可以修改控制器的最大输出,这应该会产生所需效果。