This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8054万M:用于参数估算和速度控制的代码控制

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/577142/tms320f28054m-code-control-for-parameter-estimation-and-speed-control

部件号:TMS320F2.8054万M

我设法在CPU和PC前端之间建立了串行通信,并在E2PROM和CPU之间建立了接口。 我想开发用户可以从其开始的代码

电机参数标识,

偏移标识,

然后是系统惯性识别,

然后通过模拟输入控制电机转速。

(可选)用户可以从串行端口或E2PROM设置这些值。

根据我是有运动处理器还是只有instaspin处理器,相应的代码分别在实验2B,3A,3B和5B到5E中。

有人能指导我哪一个启动实验室最适合开始开发代码吗?

代码流不是很清楚->是否有人可以指向的相关函数

1,R & L标识

2.惯性识别?

在main()程序和中断程序中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)使用以下功能执行R&L标识:EST_getRr_Ohm (),EST_getRs_Ohm (),EST_getLs_d_H()和EST_getLs_q_H()
    2)惯性标识可在proj_lab05e.c的第558行中找到,赋值是一个乘法,其中包括调用:STVELCTL_getInitia()

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 是否有办法在CCS中进行全局搜索并查找这些函数,或者我需要打开每个文件并进行检查?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在updateGlobalVariables_motor()函数中找到了这些函数,位于proj_labXX.c文件中的mainISR()函数下。 我个人使用View->Outline来轻松查看CCS中每个源文件中声明/实例化了哪些函数

    Sean