请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我有一个非常基本的困惑。 如何检查我的处理器 是以100MHz还是150MHz运行?
我需要使LSPCLK尽可能快地进行高速SCI通信。 我知道LSPCLK在100MHz时的最大频率是100MHz,在150MHz时的最大频率是75MHz。
- Ankit
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我有一个非常基本的困惑。 如何检查我的处理器 是以100MHz还是150MHz运行?
我需要使LSPCLK尽可能快地进行高速SCI通信。 我知道LSPCLK在100MHz时的最大频率是100MHz,在150MHz时的最大频率是75MHz。
- Ankit