This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:如何检查F2833.515万或100MHz中的SYSCLKOUT?

Guru**** 2591800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576662/ccs-tms320f28335-how-to-check-if-sysclkout-in-f28335-150-or-100mhz

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我有一个非常基本的困惑。 如何检查我的处理器 是以100MHz还是150MHz运行?  

我需要使LSPCLK尽可能快地进行高速SCI通信。 我知道LSPCLK在100MHz时的最大频率是100MHz,在150MHz时的最大频率是75MHz。

- Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ankit,

    您可以设置GPIO引脚mux,使其在GPIO引脚上显示XLKOUT,并测量其frq,然后计算SYSCLKOUT frq。

    此致,
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 XCLKOUT生成的详细信息,请参阅本设备系统控制文档的“5.2 ............3 XCLKOUT生成”一节。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的及时回复。

    我还有一个问题。
    如何将控制器的系统时钟频率从150MHz更改为100MHz?

    - Ankit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉回复太晚-

    为此,您需要更改DSP2833x_sysctrl.c文件中传递给InitPll函数的变量值。 您需要查看所使用的时钟,并将相应的值传递给此函数。 此外,如果将frq更改为100MHz,则需要相应地更改闪存设置。

    此致,
    Vivek Singh