This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万:打字错误? -- SPRUGE8E.pdf p42:示例10。 如果使用SFO_TI_build_V6b.lib,请手动更新HRMSTEP寄存器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/574541/tms320f28027-typo-----spruge8e-pdf-p42-example-10-manually-updating-the-hrmstep-register-if-using-sfo_ti_build_v6b-lib

部件号:TMS320F2.8027万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

您好,

请让我在这里问一下打字错误,以便更快地为我的客户提供意见。

SPRUGE8E.pdf p42:示例10标题为

不-如果使用SFO_TI_build_V6b.lib,则手动更新HRMSTEP寄存器

但是-如果使用SFO_TI_build_V6.lib,则手动更新HRMSTEP寄存器

您同意吗?  如果是,请使用此消息进行文档改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我会要求答复。 请。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否详细说明您为什么怀疑这不应该是'b'版本?

    对于F2802x,SFO_TI_build_V6b.lib是SFO的最新版本,应在原始版本上使用。  您可以在controlSUITE/DEVICE_SUPPORT/ F2802x/v230/F2802x_common/lib中2802中找到它。

    此致,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kris,
    感谢您的回复。

    >您能否详细说明您为什么怀疑这不应该是'b'版本?

    "更新HRMSTEP":
    我的理解如下:
    -库版本'B'在其中执行此操作。 对B用户没有好处。 它的用户不会自行编写代码。
    另一方面,非B用户需要使用该代码。
    -因此,Example-10标题应能到达非B用户。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki,

    正如您所指出的:是的,SFO_TI_build_V6.lib的用户需要手动更新HRMSTEP。 此外,SFO_TI_build_V6b.lib的用户可能不需要手动更新HRMSTEP寄存器。 但是,使用SFO_TI_build_V6b.lib库时,使用示例10中显示的代码手动更新此寄存器仍然有效。

     

    感谢您的反馈!!  我已将此添加到我们的反馈系统中,并将尝试使此示例的目的更加明确。

    此致,
    科迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cody,
    我们回到原来的问题。 目前的标题是否为打字?
    我需要向客户报告结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标题可能会让一些人困惑,因为 在使用"b"库时,您不需要执行此任务,但是此代码应同时适用于两个libararies,并且不存在印刷错误。


    此致,
    科迪