This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:C Digtal Power Lib 3P3Z宏中的皮肤编号(DEN)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576344/tms320f28379d-denormal-number-den-in-c-digtal-power-lib-3p3z-macro

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:C2000WAREcontrolSUITE

您好,

我使用的是“C Digital Power Lib”中的3P3Z控制器。

我意识到控制器输出上会有一种振铃,有时输出变量会被隐藏。

我的Coeffs是否存在问题,或者是否存在其他问题?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否发布控制器系数?  我会跑它们看看。  谢谢。

    此致,

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢:
    FC = 1.6公里
    F0 = 3.2k
    fz12 = 0.7.4609万k
    FP12 = 3.4312k
    KDC =95

    B0= 55.563.2693万
    B1=- 151.448.5486万
    B2= 137.253.8033万
    B3=- 41.347.2263万
    A1= 2.610.7786万
    A2=- 2.259.4304万
    A3= 0.648.6519万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用CLA…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否确认参数列表中的FC和f0? 如果采样频率都不是,请让我来了解一下。
    谢谢。
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FC是交叉点
    F0是集成
    FS = 100k样本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。 我认为这不是控制器系数-至少他们模拟的结果是好的。 TF有一个复杂的极对和三个实际零:

    55.563 (z - 0.9543)(z - 0.9541)(z - 0.8173)
    ----------------
    (Z-1)(z^2 - 1.611z + 0.6487)

    它可能是控制器之外的东西:可能是回路不稳定,或者有一个未建模的工厂伪影导致振铃。 我无法从控制器参数中判断。

    DP库中使用的控制器结构在数字上不是最可靠的。 您可能希望尝试使用数字控制库中的函数计算3P3Z定律。 如果您安装了C2000Ware,则可以在以下位置找到它:
    C:\ti\c2000\c2000Ware_1_00_00\libraries\control\DCL</s>2000

    有一个指定为DF23_L1的第三阶CLA控制器。 它不是DP lib的一部分,因此调用惯例是不同的,但如果您可以尝试,看看问题是否仍然存在将会很有趣。 如果没有,我怀疑可能是控制器结构。 请告诉我们您的发现。

    此致,

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Richard,
    非常感谢您检查参数。

    我安装了controlSUITE,并在其中找到DCL和UG SPRUI31。

    我会告诉你我能找到什么。

    此致,

    Rasterix