This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何隔离模块可以隔离芯片和XDS100?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/575515/is-there-any-isolated-module-that-could-isolate-chip-and-xds100

尊敬的C2000团队:

我正在尝试使用F2.8034万旋转电机,但连接电机后,仿真器(XDS100)无法工作。 我认为这可能是由于噪音造成的,因为如果电机断开,XDS100工作正常。

我看到TI的所有控制卡都实现了隔离器,它可以隔离F2803x和XDS100之间的信号,我想使用类似的方法来查看它是否工作。 是否有任何隔离模块可以隔离芯片和XDS100?  

此致,

千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jack,您好!

    您是否尝试过使用基于铁氧体磁芯的USB电缆? 这非常有帮助。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gautam:

    不,我没有尝试过这种方法。 您能否帮助分享有关如何使用此方法的更多详细信息?

    我遵循了XDS wiki页面(processors.wiki.ti.com/.../XDS100)的指导 ,使用USB隔离器隔离仿真器和我的PC,但仍然无法使用。

    此致,
    千斤顶
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我没有尝试过这种方法。 您能否帮助分享有关如何使用此方法的更多详细信息?[/QUOT]

    在这里,您有两种内置芯线或外部芯线绕组选项:

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack,您好!

    使用铁氧体是一个很好的选择。

    正如您所建议的,还有可用的隔离适配器,例如Blackhawk-DSP的BH-ADP-ISO14:
    http://www.ti.com/tool/TMDSADP


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Gautam和Brett,

    感谢您的回复。

    我会先尝试使用铁氧体,如果我得到任何结果,我会再找你。 再次感谢。

    此致,
    千斤顶
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒的杰克!

    祝好好运,祝好!
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett和Gautam,您好!

    我曾尝试使用外部铁氧体,但没有帮助使XDS100正常工作。 即使我已将接地线缠绕在所有通信线路上,也没有什么帮助。

    你还有什么想法吗?

    此致,
    千斤顶
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还有其他想法吗? [/引述]

    您可以尝试使用USB隔离器。 类似这样的东西... 但我不确定这会有多有效:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gautam:

    是的,我使用了XDS100 wiki页面推荐的USB隔离器,如下所示。 但这并没有什么帮助。

    此致,

    千斤顶  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jack,一个快速问题:这是一个自定义主板吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gautam:

    我不确定这是不是自定义主板。 我从互联网上购买了XDS100 wiki页面推荐的产品。 此USB隔离适配器的全速为12MHz。

    processors.wiki.ti.com/.../XDS100

    此致,

    杰克丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要说的是电机控制电源板。 这是由您的团队设计的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gautam:

    是的,它是由我的团队设计的。

    此致,
    千斤顶
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您与专业人员一起查看相同的内容。 控制板上似乎有大量的噪音传播,因此也影响JTAG。 我希望您的团队参考了TI的电机开发套件和硬件指南文档之一: www.ti.com/.../spraas1c.pdf

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您与我分享此文档。 我将与我的团队成员合作,逐项检查我的sch和版式。

    此问题解决后,我将与您进行回复。

    此致,
    千斤顶
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Jack Tan80"]
    此问题解决后,我将与您进行回复。
    [/引述]

    当然是杰克! 您只需进行彻底的检查。

    及时通知我们。

    此致,

    Gautam