This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:GPIO内部上拉电阻器的电阻值

Guru**** 2328790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/575547/tms320f28377s-resistor-value-for-gpio-internal-pull-up-resistor

部件号:TMS320F2.8377万S

大家好

 下面 描述的GPIO弱上拉设置的电阻器值是多少, GPIO 正常上拉设置的电阻器值是多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hardy:

    查看此维客: processors.wiki.ti.com/.../General_Purpose_IO_(GPIO)_FAQ_for_C2000

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS320F2.8377万S数据表的电气特性如下所示,因此它意味着120uA用于下拉,150uA用于上拉?

    谢谢

    /

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常哈迪!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气!

    祝好好运,祝好!
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪

    为了进一步说明这一点, 您在数据表中找到的120uA和150uA值是GPIO被动拉线结构提供的拉电流。

    提供此大电流的外部拉电阻器应足以在禁用GPIO拉线时偏置引脚。

    但是,如果您使用外部拉电阻来对抗 启用时的GPIO拉电,则应调整外部电阻器的大小,使其拉电流大于120uA或150uA。  反向拉动将起到分压器的作用。  例如,相同的外部和内部拉力电流将导致浮针电压接近VDDIO/2。

    汤米