This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:如何修复新CCS编译器中的IQmath兼容性警告

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/575167/ccs-tms320f28035-how-to-fix-the-iqmath-compatibility-warnings-in-new-ccs-compiler

部件号:TMS320F2.8035万

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的各位:

我使用IQmatx.lib(V160)和CCS编译版本TI 16.9 v.1.LTS编译代码。

但编译结果将显示如下消息。

说明资源路径位置类型
#1.6002万-D Build属性供应商部分TI在"../includes/linked/IQmatx.lib<IQ15div.obj>"中缺失:无法确定兼容性PWM_2ch_UpDwnCnt_Cnf.c /C2000_Single_Phase_PFC/CHIP C/C++问题

团队是否计划在将来重新修改IQmath库?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bard,

    请参阅与 警告相关的Wiki文章。 目前还没有计划使用更新的工具构建IQmath库。