This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:TMS320F2.8379万D USB启动时钟源

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/574557/tms320f28379d-tms320f28379d-usb-boot-clock-source

部件号:TMS320F2.8379万D

在 《技术参考手册 CAN引导模式》一节中,

请注意,"比特定时寄存器的编程方式是通过20 MHz实现100 kbps比特率

外部振荡器"。

但  我在USB启动模式中找不到这样的描述。

 使用 USB启动模式时,是否需要将外部振荡器连接至x1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [报价] 使用 USB启动模式时,是否需要将外部振荡器连接至x1? [/引述]

    是的,您需要将外部振荡器连接到X1以进行USB引导。 我们将在文档中对其进行说明。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率应为20MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,应该是20MHz。 此信息显示在设备数据表中。

    此致,

    Vivek Singh