This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:两个封装之间的散热垫焊接面罩和焊膏有所不同

Guru**** 2594660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/575104/tms320f28377s-thermal-pad-solder-mask-and-solder-paste-are-different-between-two-packages

部件号:TMS320F2.8377万S

TMS320F2.8377万SPTPT和TMS320F2.8075万PTPT的数据表显示了相同的封装PTP (S-PQFP-G176)。 但是,在两个BXL文件中,暴露的热垫焊锡面罩和焊膏是不同的。

您能否确认哪一个是正确的布局和焊锡掩模/焊膏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当

    请使用TMS320F2.8075万PTPT .BXL,

      TMS320F2.8377万SPTPT .BXL的散热垫似乎太小-我们正在更新此文件。

    另请参阅文档的初始版本,该文档解释了如何根据多种设计因素更改电源垫区域。 请参见第8页上的2.3。

    此致,
    PEtere2e.ti.com/.../hwg_5F00_16c.pdf